Gestión y reciclaje de residuos

Todas las unidades de SKF están intentando reducir los residuos y aumentar el reciclaje, tanto por motivos medioambientales como económicos.

Un residuo habitual en los procesos de fabricación de SKF son las virutas. El objetivo de SKF era alcanzar, como mínimo, una tasa de reciclaje del 80% con respecto a sus virutas para el año 2012.

Este objetivo se logró en 2013 (80%); además, en 2014, la tasa se incrementó aún más hasta alcanzar un 83%.

Sin embargo, las variaciones en la legislación regional, los precios inestables de la chatarra y otros aspectos significan que esto continúa siendo un objetivo muy difícil de lograr; por lo tanto, mantendremos el objetivo de la tasa del 80% durante 2016.

Visite la sección
SKF logo