Tribología y lubricación

Reducción de la fricción y el desgaste del rodamiento, prolongación de su vida útil

La interacción entre los lubricantes y el acero para rodamientos es un factor esencial que se vuelve fundamental cuando los rodamientos funcionan con una lubricación marginal.

La composición química y las propiedades mecánicas de la capa de reacción formada por la interacción entre el lubricante y el acero para rodamientos influye fuertemente en el rendimiento de estos últimos. Por lo tanto, el entendimiento de la composición y la mecánica de las capas de reacción es muy importante para SKF. Entender, predecir y controlar las condiciones de trabajo ayuda a reducir la fricción del rodamiento y su desgaste, y a prolongar su vida útil.
SKF logo