Reduzca el tiempo de inactividad con los rodamientos refabricados

En los ferrocarriles de alta velocidad no hay espacio para arreglos rápidos. Al contrario. La presión que tienen los ferrocarriles de funcionar de una forma más eficiente, segura y productiva y reduciendo a la vez los costos, es mayor que nunca.

El gerente de servicios de SKF, Stewart McLellan, y los equipos de refabricación de SKF en todo el mundo ofrecen una solución. Pueden correctamente desmontar, limpiar, inspeccionar, medir, engrasar y volver a montar con nuevos componentes los rodamientos de caja de grasa. Los rodamientos también se pueden actualizar a un estándar superior. Después de esto, los rodamientos se devuelven rápidamente a los clientes y el vehículo ya se puede volver a utilizar normalmente.

¿El resultado final? Tiempo de inactividad minimizado, activos optimizados y un impacto ambiental reducido. Este es otro excelente ejemplo del conocimiento industrial llevado a la práctica.
SKF logo