Clases de rendimiento

Rodamientos SKF Explorer

En respuesta a los requisitos de rendimiento cada vez más exigentes de la maquinaria moderna, SKF ha desarrollado la clase de rendimiento SKF Explorer para los rodamientos de rodillos.
Los rodamientos de bolas de contacto angular SKF Explorer han logrado esta importante mejora de su rendimiento gracias a la optimización de su geometría interna y el acabado de todas sus superficies de contacto, al rediseño de su jaula, a la combinación de un tipo de acero extremadamente limpio y homogéneo con un tratamiento térmico exclusivo, y a la mejora de la calidad y consistencia de las bolas.
Estas mejoras proporcionan los siguientes beneficios:
  • mayor capacidad de carga dinámica;
  • menor sensibilidad a las cargas axiales pesadas;
  • mejor resistencia al desgaste;
  • reducción de los niveles de ruido y vibración;
  • menos calor por fricción;
  • vida útil del rodamiento significativamente mayor.
Estos rodamientos reducen el impacto ambiental, ya que permiten una reducción de las dimensiones y menos consumo de lubricantes y energía. Es igualmente importante la característica de los rodamientos SKF Explorer que permite reducir la necesidad de mantenimiento y contribuye a aumentar la productividad.
Las designaciones de los rodamientos SKF Explorer se muestran de color azul en la tabla de productos. Los rodamientos tienen la misma designación que los rodamientos estándares anteriores. No obstante, cada rodamiento al igual que su caja están marcados con el nombre “SKF Explorer”.

Rodamientos SKF energéticamente eficientes (E2)

Con el fin de satisfacer la creciente demanda de reducir la fricción y el consumo energético, SKF ha desarrollado los rodamientos de rodillos de la clase de rendimiento SKF energéticamente eficientes (diseño E2). Los rodamientos de bolas de contacto angular SKF E2 se caracterizan por tener un momento de fricción en el rodamiento que es, como mínimo, un 30% inferior en comparación con el de los rodamientos estándares del mismo tamaño. Debido a que el momento de fricción es menor, los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular SKF E2 funcionan a una temperatura de hasta 30 °C (55 °F) más baja que los rodamientos estándares. Esto prolonga la vida útil de la grasa y, potencialmente, la vida útil del rodamiento.
Esta gran reducción del momento de fricción en los rodamientos se ha logrado mediante la optimización de su geometría interna y la aplicación de una nueva grasa de baja fricción.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular SKF E2 están disponibles en las series de dimensiones 32 y 33. Los rodamientos están provistos de una placa de protección en ambos lados y están lubricados de por vida.
SKF logo