Diseño de las disposiciones de rodamientos

Se utiliza como un rodamiento axial

A menudo, los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto se utilizan como rodamientos puramente axiales, junto con un rodamiento radial. Cuando se los utiliza de esta manera, el rodamiento debe montarse con un juego radial en el alojamiento (fig. 1).

Cuando se utiliza un rodamiento de bolas con cuatro puntos de contacto junto con un rodamiento de rodillos cilíndricos, el juego radial interno del rodamiento de rodillos cilíndricos debe ser más pequeño que el juego radial interno teórico del rodamiento de bolas con cuatro puntos de contacto luego de que se hayan montado los dos rodamientos. El juego radial teórico puede calcularse a partir de lo siguiente

Cr = 0,7 Ca

donde
Cr=juego radial interno teórico
Ca=juego axial interno (tabla 1)
El aro exterior del rodamiento de bolas con cuatro puntos de contacto debe poder soportar dilataciones térmicas. Por lo tanto, no debe sujetarse de manera axial, sino que se debe mantener un pequeño intersticio entre el aro exterior y la brida de cubierta. Para evitar que el aro exterior gire, deben utilizarse rodamientos con ranuras de fijación (fig. 1). Si no se puede evitar la fijación del aro exterior, se deberá centrarlo con cuidado durante el montaje.

Ejes verticales

Cuando los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto con una jaula mecanizada de latón (sufijo de la designación MA) se utilizan sobre un eje vertical, la velocidad límite debe reducirse al 70% del valor indicado en la tabla de productos. Tal como sucede con todos los ejes verticales, asegúrese de que los rodamientos estén lubricados de forma adecuada.

Relación de carga

Los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto no funcionan de manera adecuada a menos que las bolas hagan contacto solamente con uno de los caminos de rodadura del aro interior y con el lado opuesto del camino de rodadura del aro exterior. Este es el caso cuando la relación de carga es la siguiente:
  • Fa/Fr ≥1,27 para los rodamientos de las series QJ 2, QJ 3 y QJ 10
  • Fa/Fr ≥1,78 para los rodamientos de la serie QJ 12
Una relación de carga menor que la recomendada puede reducir la vida útil del rodamiento.
SKF logo