Rodamientos de bolas de contacto angular

Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento (fig. 1).
Los diseños más comúnmente usados son los siguientes:
  • rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular (fig. 2)
  • rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular (fig. 3)
  • rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto (fig. 4)
Además de los rodamientos que figuran en esta sección, otros rodamientos de bolas de contacto angular incluyen:
Rodamientos de bolas de contacto angular de sección fija

Estos rodamientos tienen aros muy delgados y una altura de la sección transversal constante en una serie en particular, independientemente del tamaño del rodamiento. Se caracterizan por un peso liviano y una alta rigidez. Los rodamientos de sección fija SKF tienen tamaños en pulgadas y están disponibles abiertos o sellados, en hasta ocho alturas de la sección transversal diferentes. Los diseños incluyen los siguientes:

  • rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular (fig. 5)
  • rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto (fig. 6)
Unidades de rodamientos para cubos de rueda

Las unidades de rodamientos para cubos de rueda (hub bearing units, HBU) para la industria automotriz se basan en los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular (fig. 7, fig. 8, fig. 9). Han contribuido significativamente para lograr diseños más compactos y más livianos, un montaje simplificado y una mayor confiabilidad.

A pedido, se puede suministrar más información sobre estos productos, así como de las versiones para aplicaciones industriales.

Diseños

SKF logo