Montaje y desmontaje

Cuando se monten rodamientos de inserción sobre un eje, se deben utilizar herramientas adecuadas; además, los componentes de fijación se deben ajustar según los valores de par y ángulos de apriete que se indican en la tabla de productos. Los ángulos de apriete especificados para los rodamientos sobre manguitos de fijación constituyen únicamente valores orientativos, ya que es difícil establecer una posición de inicio exacta.
En el caso de los rodamientos de inserción SKF ConCentra, se encuentran disponibles conjuntos de montaje de SKF (n.º de designación 626830), que incluyen instrucciones de montaje, llaves hexagonales e indicadores de par. El par de apriete adecuado se logra cuando el extremo largo de una llave hexagonal entra en contacto con el indicador de par (fig. 1).
Para obtener más información sobre el montaje de unidades de rodamientos de bolas, y sobre el montaje y el desmontaje de rodamientos de inserción, consulte el Manual de mantenimiento de los rodamientos SKF.
Montaje de rodamientos de inserción sobre soportes con muescas de ajuste

Cuando se monte un rodamiento de inserción sobre un soporte con muescas de ajuste, se debe insertar el rodamiento en la muesca de ajuste del agujero del soporte (fig. 2) y se lo debe girar hasta que quede en la posición correcta. La desalineación del rodamiento con respecto al soporte no debe superar los 5°. Se deben quitar los anillos de fijación excéntricos del rodamiento antes del montaje y se los debe reinstalar cuando el rodamiento se haya colocado en la posición correcta sobre el soporte.

El dispositivo de fijación debe mirar en la misma dirección que las muescas de ajuste, con excepción de los soportes de acero inoxidable y los soportes de material compuesto para la línea de procesamiento de alimentos SKF con sufijo de designación L. En caso de montar rodamientos en estos soportes, el dispositivo de fijación debe mirar en dirección opuesta a las muescas de ajuste.

Asegúrese de que ningún orificio ni ranura de relubricación del diámetro exterior del rodamiento coincida con las muescas de ajuste del soporte; de lo contrario, podría haber fugas de grasa o la contaminación podría ingresar al rodamiento (fig. 3).

Si se debe relubricar el rodamiento, asegúrese de que las características de relubricación en el aro exterior (orificio, o ranura y orificio) coincidan con la característica de relubricación en el agujero del soporte. La desalineación del rodamiento con respecto al soporte no debe superar los 2°; de lo contrario, no será posible la relubricación (fig. 4).

SKF recomienda que los rodamientos de inserción SKF se monten únicamente en soportes SKF para evitar la incompatibilidad de los componentes y facilitar la relubricación adecuada del rodamiento.

Rodamientos de inserción SKF ConCentra
Cuando se monten rodamientos de inserción SKF ConCentra, se debe ubicar el anillo de manera que uno de los prisioneros quede en posición directamente opuesta a la ranura del manguito.

PRECAUCIÓN

No ajuste los prisioneros hasta que haya ubicado el rodamiento sobre el eje. Si se ajustan los prisioneros antes de tiempo, el manguito escalonado puede deformarse. No intente quitar el manguito ni el anillo de montaje del rodamiento antes del montaje.
Para desmontar los rodamientos de inserción SKF ConCentra, primero se deben aflojar los prisioneros. Luego, se debe golpear suavemente el borde del manguito del lado del anillo o la cara lateral del aro interior en el lado opuesto para aflojar la fijación (fig. 5).
SKF logo