Diseño de los componentes adyacentes

A menudo, particularmente cuando se trata de rodamientos de gran tamaño, es necesario tomar medidas durante la fase de diseño de la disposición de rodamientos para facilitar el montaje y desmontaje de éstos, o incluso para posibilitarlo. Si, por ejemplo, hay ranuras o rebajes mecanizados en los rebordes del eje y/o del alojamiento, es posible aplicar herramientas de desmontaje (fig 1). Los orificios roscados en los rebordes del alojamiento también permiten el uso de tornillos para extraer el rodamiento de su asiento (fig 2).
Si se va a utilizar el método de inyección de aceite para montar o desmontar los rodamientos en un asiento cónico, o para desmontar los rodamientos de un asiento cilíndrico, es necesario equipar el eje con conductos y ranuras (fig 3). La distancia entre la ranura de distribución del aceite y el lado del rodamiento desde el que se va a realizar el montaje o el desmontaje debe ser aproximadamente de una tercera parte de la anchura del asiento. Las dimensiones recomendadas para las ranuras, conductos y orificios roscados adecuados para conectar el suministro de aceite se muestran en la tablas y .
SKF logo