Desplazamiento axial

Los ejes u otros componentes giratorios de las máquinas están, generalmente, soportados por un rodamiento fijo y otro libre (→ Disposiciones de rodamientos).
El rodamiento del lado fijo debe ser capaz de fijar el eje axialmente en ambos sentidos. Los rodamientos más adecuados para el lado fijo son los que permiten cargas combinadas o los que pueden proporcionar un guiado axial en combinación con un segundo rodamiento.
Los rodamientos del lado libre deben permitir el movimiento axial del eje para evitar las cargas axiales inducidas en el caso de que ocurra una dilatación térmica del eje. Los rodamientos adecuados para el lado libre son los rodamientos de agujas y los rodamientos de rodillos cilíndricos de diseño NU y N (fig. 1). También se pueden usar rodamientos de rodillos cilíndricos de diseño NJ y algunos rodamientos completamente llenos de rodillos cilíndricos.
Para las aplicaciones que requieren un desplazamiento axial relativamente grande y en las que puede ocurrir una desalineación, una opción excelente de rodamiento libre es el rodamiento de rodillos toroidales CARB (fig. 2).
Todos estos rodamientos permiten el desplazamiento axial entre el eje y el soporte, dentro del rodamiento. Los valores para el desplazamiento axial admisible dentro del rodamiento se detallan en las tablas de productos correspondientes.
Si se utilizan rodamientos no desarmables como rodamientos libres, como por ejemplo los rodamientos rígidos de bolas o los rodamientos de rodillos a rótula (fig. 3), el aro interior o el exterior debe tener un ajuste flojo para que pueda deslizarse hacia el eje o el soporte (→ Fijación radial de los rodamientos).
SKF logo