Sistema de rodamientos libre en ambos extremos

Al igual que el sistema de rodamientos fijo en ambos extremos, el sistema de rodamientos libre en ambos extremos también es un sistema con fijación cruzada. Sin embargo, el sistema de rodamientos libre en ambos extremos es más adecuado para las aplicaciones en las que las exigencias relacionadas con la estabilidad axial son más moderadas o cuando otros componentes del eje sirven para fijarlo axialmente. Los rodamientos adecuados para usar con este sistema son los siguientes:
  • rodamientos rígidos de bolas (fig. 1),
  • rodamientos de bolas a rótula
  • rodamientos de rodillos a rótula
En este sistema, es importante que uno de los aros de cada rodamiento, preferentemente el aro exterior, sea capaz de moverse axialmente sobre su asiento. También se puede crear un sistema de rodamientos libre en ambos extremos con dos rodamientos de rodillos cilíndricos con diseño NJ, que se utilizan en disposiciones tipo espejo con aros descentrados (fig. 2). En este caso, el desplazamiento axial puede tener lugar en el interior de los rodamientos.
SKF logo