Principios para la selección y la aplicación de los rodamientos

Una disposicion de rodamientos no se compone solo de rodamientos. Los componentes adyacentes, como el eje y los soportes, son partes integrales del sistema en su conjunto. El lubricante y los sellos también desempeñan una función primordial. Para que el rodamiento funcione bajo el máximo rendimiento, debe haber una cantidad correcta del lubricante adecuado con el fin de reducir la fricción en el rodamiento y protegerlo de la corrosión. Los elementos sellados son importantes porque permiten que el lubricante permanezca dentro de la cavidad del rodamiento y evitan el ingreso de contaminantes. Esto es especialmente importante dado que la limpieza afecta considerablemente la vida útil del rodamiento. Por ello, SKF fabrica y vende una amplia gama de sellos industriales y sistemas de lubricación.
En las siguientes secciones, los diseñadores de una dispósicion de rodamientos podrán encontrar la información básica necesaria expuesta en el orden en que normalmente se requiere. Como es lógico, es imposible incluir toda la información necesaria para cubrir todas las aplicaciones concebibles. Por este motivo, en muchos sitios se hace referencia al Departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF. Este departamento técnico puede realizar cálculos complejos, diagnosticar y resolver problemas de funcionamiento de los rodamientos y ayudar en el proceso de selección de rodamientos. SKF recomienda también este servicio a quien desee mejorar el funcionamiento de su aplicación.
Las siguentes secciones contienen información general que se aplica a la mayoría de los rodamientos. La información específica a un tipo de rodamiento se ofrece en la sección del producto correspondiente.
SKF logo