Dónde montar rodamientos

Los rodamientos se deben montar en un lugar seco y libre de polvo, alejados de los equipos metalúrgicos u otras máquinas que produzca virutas y polvo.
Si los rodamientos han de montarse en un lugar desprotegido, como suele ser el caso de los rodamientos de gran tamaño, será necesario tomar las medidas necesarias para proteger el rodamiento y la posición de montaje de la contaminación por polvo, suciedad y humedad hasta que haya finalizado la instalación. Esto se puede hacer tapando o envolviendo los rodamientos, componentes mecánicos, etc., con papel encerado o de aluminio.
SKF logo