Ajuste de los rodamientos

El juego interno de un rodamiento de una hilera de bolas con contacto angular y de un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos se determina solo cuando el rodamiento se ajusta contra un segundo rodamiento. Normalmente, estos rodamientos se montan en pares, ya sea espalda a espalda o cara a cara, y un aro del rodamiento se desplaza axialmente hasta conseguir el juego o la precarga requeridos. Para obtener más información sobre la precarga del rodamiento, consulte Precarga del rodamiento.
Las siguientes recomendaciones se refieren únicamente al ajuste del juego interno en disposiciones de rodamientos de bolas con contacto angular o rodamientos de rodillos cónicos.
El valor adecuado para alcanzar el juego durante el montaje depende del tamaño, la disposición y las condiciones de funcionamiento del rodamiento, como la carga y la temperatura. Dado que existe una relación definitiva entre el juego radial y axial interno de los rodamientos de bolas de contacto angular y de los rodamientos de rodillos cónicos, basta con especificar uno de los valores, normalmente el juego axial interno. El valor especificado se obtiene, partiendo de un juego cero, aflojando o apretando una tuerca en el eje o un aro roscado situado en el agujero del soporte, o bien introduciendo arandelas calibradas o chapas calibradas entre uno de los aros del rodamiento y su resalte. El método real que se utiliza para ajustar y medir el juego depende, en gran medida, de la cantidad de rodamientos que se van a montar.
Una manera de verificar el juego axial en una disposición de rodamientos es usar un reloj indicador conectado al cubo de rueda (Fig. 1). Cuando se ajustan rodamientos de rodillos cónicos y se mide el juego, se debe girar varias veces el eje o el soporte en ambas direcciones para asegurar un contacto adecuado entre los extremos de los rodillos y la brida guía del aro interior. Si el contacto no es el adecuado, el resultado obtenido será incorrecto.
SKF logo