Rodamientos axiales de bolas

Los rodamientos axiales de bolas SKF pueden ser de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar únicamente cargas axiales y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas SKF son desmontables, es decir, la arandela de eje, la(s) arandela(s) del soporte y el (los) conjunto(s) de bolas y jaula pueden montarse por separado.
Las arandelas de eje tienen un agujero rectificado para permitir un ajuste de interferencia. El agujero de la arandela del soporte está torneado y es siempre mayor que el de la arandela de eje.

Rodamientos axiales de bolas de simple efecto

Rodamiento axial de bolas de simple efecto
Rodamiento axial de bolas de simple efecto
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto SKF constan de una arandela de eje, una arandela de soporte y un conjunto de bolas y jaula (fig. 1). Como su nombre indica, los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden soportar cargas axiales y fijar un eje axialmente en un solo sentido.

Rodamientos axiales de bolas de doble efecto

Rodamiento axial de bolas de doble efecto
Rodamiento axial de bolas de doble efecto
Los rodamientos axiales de bolas de doble efecto SKF constan de una arandela de eje, dos arandelas de soporte y dos conjuntos de bolas y jaula (fig. 2). Las arandelas de soporte y los conjuntos de bolas y jaula de los rodamientos de doble efecto son idénticos a los que se utilizan en los rodamientos de simple efecto. Los rodamientos axiales de bolas de doble efecto pueden soportar cargas axiales y fijar un eje axialmente en ambos sentidos.

Jaulas

Según la serie y el tamaño, los rodamientos axiales de bolas SKF están equipados con una de las jaulas que se indican en la tabla 1.
Los lubricantes que, generalmente, se utilizan para los rodamientos de rodillos no tienen efectos perjudiciales en las propiedades de la jaula. Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas y Materiales de las jaulas.

Rodamientos con arandelas de soporte esféricas

Para soportar la desalineación inicial entre el eje y el soporte, SKF suministra tanto rodamientos axiales de bolas de simple efecto como de doble efecto con superficies de asiento esféricas en las arandelas de soporte (fig. 3). Pueden usarse junto con una arandela de asiento esférica adyacente a la arandela de soporte (fig. 4 y fig. 5) o adyacente a un componente de la máquina fabricado con una superficie esférica.
Las arandelas de asiento esféricas adecuadas deberán encargarse por separado (→ tablas de productos). Según la serie del rodamiento, la designación básica es U 2, U 3 o U 4, seguida de un número de dos dígitos que identifica el tamaño (p. ej., arandela de asiento esférica U 320 para un rodamiento 53320).
SKF logo