Montaje de rodamientos Y sobre soportes con muescas de ajuste

Cuando se monte un rodamiento Y sobre un soporte con muescas de ajuste, se debe insertar el rodamiento en la muesca de ajuste del agujero del soporte (fig. 1) y se lo debe girar hasta que quede en la posición correcta. La desalineación del rodamiento relativa al soporte no debe superar los 5°. Se deben quitar los anillos de fijación excéntricos del rodamiento antes del montaje y se los debe reinstalar cuando el rodamiento se haya colocado en la posición correcta sobre el soporte.
El dispositivo de fijación debe mirar en la misma dirección que las muescas de ajuste, con excepción de los soportes de acero inoxidable y los soportes de material compuesto para la línea de procesamiento de alimentos SKF con sufijo de designación L. Al montar rodamientos en estos soportes, el dispositivo de fijación debe mirar en dirección opuesta a las muescas de ajuste.
Asegúrese de que ningún orificio ni ranura de relubricación del diámetro exterior del rodamiento coincida con las muescas de ajuste del soporte; de lo contrario, podría haber fugas de grasa o la contaminación podría ingresar al rodamiento (fig. 2).
Si se debe relubricar el rodamiento, asegúrese de que las características de relubricación en el aro exterior (orificio o ranura y orificio) coincidan con la característica de relubricación en el agujero del soporte. La desalineación del rodamiento relativa al soporte no debe superar los 2º; de lo contrario, no será posible la relubricación (fig. 3).
SKF recomienda que los rodamientos Y SKF se monten únicamente sobre soportes Y SKF para evitar la incompatibilidad de los componentes y facilitar la relubricación adecuada del rodamiento.
SKF logo