Rodamientos Y SKF ConCentra

Cuando se monten rodamientos Y SKF ConCentra, se debe ubicar el anillo de manera que uno de los prisioneros quede en posición directamente opuesta a la ranura del manguito.

PRECAUCIÓN:

No ajuste los prisioneros hasta que haya ubicado el rodamiento sobre el eje. Si se ajustan los prisioneros antes de tiempo, el manguito escalonado puede deformarse. No intente quitar el manguito ni el anillo de montaje del rodamiento antes del montaje.
Para desmontar los rodamientos Y SKF ConCentra, primero se deben aflojar los prisioneros. Luego, se debe golpear suavemente el borde del manguito del lado del anillo o la cara lateral del aro interior en el lado opuesto para aflojar la fijación (fig. 1).
SKF logo