Capacidad de carga

La carga radial admisible para un soporte con pestaña depende del rodamiento, la carga de rotura del soporte y la resistencia de los tornillos de fijación. Los valores orientativos para las cargas de rotura de los soportes se indican en la tabla de productos.
Las cargas axiales admisibles para un soporte con pestaña están limitadas por la fricción entre el manguito y el eje.

Apoyo adicional del soporte

Cuando el soporte está sometido a cargas radiales elevadas, se debe utilizar un tope o pasadores para liberar la carga sobre los tornillos de fijación. También se puede utilizar un resalte o anillo guía en la superficie del apoyo que engancha el rebaje de centrado. Cualquier método que se utilice debe ser suficientemente fuerte para soportar las cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo.
Las recomendaciones sobre la posición y el tamaño de los orificios para soportar los pasadores se indican en la tabla 1. Los hoyuelos moldeados en la pestaña del soporte marcan las posiciones recomendadas.
SKF logo