Rodamientos en las posiciones fija y libre

Los soportes FNL se pueden utilizar tanto para rodamientos en la posición fija como libre. Los soportes están mecanizados, como estándar, para rodamientos en la posición libre. Los rodamientos en la posición fija, así como los rodamientos de rodillos toroidales CARB, deben fijarse al soporte con una arandela espaciadora o con uno o dos anillos de fijación (fig. 1). Las arandelas espaciadoras y los anillos de fijación apropiados se indican en la tabla de productos.
Cuando se utiliza una arandela espaciadora o un solo anillo de fijación, debe insertarse en el lado de la tapa del rodamiento. Cuando se utilizan dos anillos de fijación, debe colocarse uno en cada lado del rodamiento.
SKF logo