Rodamientos en las posiciones fija y libre

Los soportes de pie SBD y los soportes tensores THD se pueden utilizar tanto para rodamientos en la posición fija como libre. Las tapas del soporte determinan el ancho del asiento del rodamiento. Para un rodamiento fijo, las tapas ofrecen un asiento de rodamiento que tiene el mismo ancho que el rodamiento (sufijo de designación F). Para el rodamiento libre, las tapas ofrecen un asiento de rodamiento que es más ancho que el rodamiento (sufijo de designación L). El desplazamiento axial admisible del rodamiento se detalla en las tablas de productos (parámetro “s”) para:
SKF logo