Consideraciones de diseño

Por lo general, los soportes SKF están diseñados para rodamientos de bolas a rótula, rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos de rodillos toroidales CARB. Se eligen estos rodamientos porque no se ven afectados por la desalineación inicial, que normalmente se produce cuando los soportes están muy separados.
Los soportes de dos rodamientos cuentan con asientos de rodamientos inherentemente alineados; por lo tanto, pueden alojar rodamientos rígidos, tales como rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de bolas de contacto angular y rodamientos de rodillos cilíndricos
SKF logo