Especificaciones para ejes y superficies de apoyo de soportes

Asiento de rodamiento en el eje

Los ajustes recomendados para rodamientos sobre ejes sólidos de acero en soportes de fundición se indican en la sección Rodamientos, unidades y soportes y en el catálogo de SKF Rodamientos.
Si se utilizan manguitos de fijación o desmontaje, el asiento del manguito deberá mecanizarse a la clase de tolerancia h9 o superior. La variación radial total debe ser IT5/2 para la clase de tolerancia h9.
En el caso de que los rodamientos se deban montar directamente sobre el eje, la tolerancia de cilindricidad y la tolerancia de variación total del asiento del rodamiento deben ser, según los requerimientos, de uno a dos grados de tolerancia IT mejor que la tolerancia dimensional recomendada. La tolerancia de perpendicularidad y la tolerancia de variación axial total de los resaltes para los aros del rodamiento deben ser, al menos, un grado de tolerancia IT mayor que la tolerancia del diámetro del asiento cilíndrico correspondiente.

Asiento o superficie de contacto del sello con el eje

Se ofrecen recomendaciones en la sección del producto correspondiente. Por lo general, las superficies de contacto deben mecanizarse a la clase de tolerancia h9 o mejor, y la cilindricidad debe tener un grado de tolerancia IT5.

Rugosidad de la superficie del eje

En las posiciones del sello y del manguito, la superficie del eje debe tener una rugosidad superficial Ra ≤ 3,2 µm (125 µpulg.). Las recomendaciones para la rugosidad superficial de los asientos cilíndricos de los rodamientos se presentan en la sección Rodamientos, unidades y soportes y en el catálogo de SKF Rodamientos.

Superficie de apoyo del soporte

Para maximizar la vida útil de los rodamientos y evitar la deformación de los agujeros del soporte, SKF recomienda que la tolerancia de planitud de la superficie de apoyo del soporte sea de grado IT7, conforme a la norma ISO 1101:2012. El acabado debe tener una rugosidad superficial Ra ≤ 12,5 μm (500 μpulg.).
SKF logo