Lubricación

Selección de la grasa

La selección de la grasa responde generalmente al rodamiento y a sus condiciones de funcionamiento. Se puede utilizar la misma grasa para llenar el soporte y lubricar el sello.
Para obtener más información sobre las grasas SKF, consulte la sección Soluciones de lubricación. Para seleccionar una grasa apropiada, se puede utilizar el programa de selección de grasas de SKF LubeSelect.

Grasa biodegradable para soportes con rodamientos sellados

En el caso de que se utilicen rodamientos sellados, no es necesario que la grasa que se utiliza para llenar el soporte y lubricar los sellos del soporte sea compatible con la grasa dentro del rodamiento. Esta es una buena oportunidad para utilizar grasas ecológicas como SKF LGGB 2, que es una grasa biodegradable, de baja toxicidad. Para obtener más información sobre esta grasa, consulte la sección Soluciones de lubricación.

Llenado inicial de grasa

Si no existen otros requisitos, el espacio libre del rodamiento debe llenarse completamente con grasa, mientras que el espacio libre del soporte debe llenarse entre un 20% y un 40% de su volumen. Cuando los rodamientos deben relubricarse desde el lateral, es necesario llenar con grasa el 40% del espacio libre del soporte, mientras que solo se debe llenar el 20% cuando los rodamientos deben lubricarse a través del aro exterior.
En aplicaciones a velocidades bajas y entornos muy contaminados, se debe llenar el soporte hasta un 70 a 80%. Para lograr la mejor protección contra contaminantes, utilice la Solución SKF de tres barreras.
Con velocidades son más altas puede ser necesario un menor llenado de grasa. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF. Las cantidades para el llenado inicial de grasa se presentan en las secciones de los productos correspondientes.
SKF logo