Capacidad de carga

Los soportes de pie SNL están diseñados para soportar cargas que actúen verticalmente hacia superficie de apoyo. Por lo tanto, si toda la base del soporte va apoyada, las cargas están limitadas solamente por los límites de carga del rodamiento. Si se producen cargas en otros sentidos, o si toda la base del soporte no está apoyada, se deberá comprobar que la magnitud de la carga es admisible para el soporte, los tornillos que unen la tapa y la base, y para los tornillos de fijación.

Capacidad de carga del soporte

En la tabla se muestran valores orientativos para la carga de rotura P del soporte para diferentes sentidos de carga. El límite correspondiente a P es aplicable sólo cuando toda la base del soporte esta apoyada. La carga admisible para el soporte se puede calcular utilizando estos valores y un factor de seguridad, seleccionado según las condiciones de funcionamiento. Para aplicaciones generales de ingeniería, se recomienda un factor de seguridad de 6. Estos valores son válidos para los soportes fijados correctamente. Consulte también la sección Montaje.
Para los soportes de fundición de grafito esferoidal, los valores para P obtenidos de la tabla deberán multiplicarse por 1,8.
Para los soportes con un prefijo Z (soportes con sensores integrados para la monitorización de estado), los valores de P obtenidos de la tabla se deben multiplicar por un factor de 0,7.

Capacidad de carga de los tornillos de la tapa

Los soportes de pie SNL se suministran con tornillos que unen la tapa y la base del soporte con un grado de resistencia 8.8 por norma. En la tabla encontrará valores orientativos para el punto de rendimiento Q para los diferentes ángulos de carga, así como valores máximos para la carga radial que actúa en diversos ángulos con el eje vertical.