Combinaciones de ejes y rodamientos típicas

Los soportes SNL de las series 30, 31 y 32 pueden adaptarse a diferentes combinaciones de ejes y rodamientos:
eje escalonado con rodamiento sobre un asiento cilíndrico

Para esta disposición (fig. 2), los soportes, las dimensiones y piezas adecuadas se indican en la tabla de productos para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico.

El rodamiento se fija axialmente entre un resalte del soporte y un manguito distanciador, que se mantiene en su posición gracias a otro componente del eje. El diámetro exterior del manguito debe coincidir con el diámetro del agujero del sello. SKF no suministra el manguito.

Eje escalonado con rodamiento montado sobre un manguito de desmontaje
Cuando se utiliza un soporte SNL para esta disposición (fig. 3), el manguito de desmontaje debe fijarse axialmente sobre el eje. Esto se puede hacer mediante un manguito distanciador que se mantiene en su posición gracias a otro componente. Utilizar una tuerca de fijación puede resultar difícil por el espacio limitado del soporte. El diámetro exterior del manguito distanciador debe coincidir con el diámetro del agujero del sello. SKF no suministra el manguito distanciador.
SKF logo