Combinaciones de ejes y rodamientos típicas

Los soportes SNLN 30 pueden adaptarse a diferentes combinaciones de ejes y rodamientos:
eje plano con rodamiento montado sobre un manguito de fijación
Los soportes, las piezas y dimensiones apropiadas se muestran en la tabla de productos (fig. 1).
eje escalonado con rodamiento sobre un asiento cilíndrico

Los soportes, las piezas y dimensiones apropiadas se muestran en la tabla de productos.

El rodamiento se fija axialmente entre un resalte del soporte y un manguito distanciador, que se mantiene en su posición gracias a otro componente del eje (fig. 2). El diámetro exterior del manguito debe coincidir con el diámetro del agujero del sello. SKF no suministra el manguito distanciador.

Eje escalonado con rodamiento montado sobre un manguito de fijación
Cuando se utiliza un soporte SNLN 30 para esta disposición (fig. 3), las dimensiones del aro de tope y el manguito distanciador deben ajustarse al soporte. SKF no suministra los aros de tope ni los manguitos distanciadores.
Eje escalonado con rodamiento montado sobre un manguito de desmontaje
Cuando se utiliza un soporte SNLN 30 para esta disposición (fig. 4), el manguito de desmontaje debe fijarse axialmente sobre el eje. Esto se puede hacer mediante un manguito distanciador que se mantiene en su posición gracias a otro componente. Utilizar una tuerca de fijación puede resultar difícil por el espacio limitado del soporte. El diámetro exterior del manguito distanciador debe ser igual al diámetro del resalte del eje, db, (→ tabla de productos) y debe cumplir con la clase de tolerancia h9Ⓔ para poder instalar el sello. SKF no suministra el manguito distanciador.
SKF logo