Combinaciones de ejes y rodamientos típicas

Los soportes de pie SONL pueden adaptarse a diferentes combinaciones de ejes y rodamientos:
eje plano con rodamiento montado sobre un manguito de fijación
Para esta disposición (fig. 1), los soportes, las piezas y dimensiones apropiadas se indican en la tabla de productos.
eje escalonado con rodamiento sobre un asiento cilíndrico

Para esta disposición (fig. 2), los soportes, las piezas y dimensiones apropiadas se indican en la tabla de productos.

El rodamiento se fija axialmente mediante un manguito del eje del sello laberíntico interno que hace tope con el resalte del eje, y un manguito del eje del sello laberíntico externo que se sostiene en su posición mediante otro componente (no suministrado por SKF). El diámetro exterior de este componente debe ser, al menos, tan grande como el del manguito.

Eje plano con rodamiento sobre un asiento cilíndrico
Cuando se utiliza un soporte SONL para esta disposición (fig. 3), se debe utilizar un kit de sellos /VZ643. El rodamiento y los manguitos del eje del sello laberíntico se deben fijar axialmente al eje de ambos lados mediante otros componentes (no suministrados por SKF).
SKF logo