Soluciones de sellado

Los soportes SONL están equipados con sellos laberínticos no rozantes (fig. 1). Estos sellos retienen el aceite lubricante y evitan la entrada de contaminantes en el soporte. El efecto de retención del aceite se mejora por medio de conductos de aceite que devuelven el aceite que ha pasado por el laberinto al depósito de aceite. La tabla 1 ofrece un resumen de las características e idoneidad del sello. Esta información debe utilizarse como orientación y no sustituye la realización de pruebas de los sellos en su aplicación.
El sello laberíntico consta de un manguito de eje y un anillo laberíntico, que forman un laberinto de múltiples etapas. El manguito tiene un ajuste libre en el eje, mientras que el anillo laberíntico es fijo y está montado en el soporte con una junta tórica. Para guiar el anillo elevador de aceite, un manguito del eje presenta una ranura.

El manguito del eje puede fijarse al eje de diferentes maneras:

  • Los manguitos del eje para rodamientos montados sobre un manguito de fijación (TSO 5..) se fijan mediante prisioneros en el manguito del eje.
  • Los manguitos del eje para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico (TSO 2..) deben fijarse al eje mediante un anillo de fijación, una placa de fijación o un componente similar (no suministrado por SKF). Los detalles para la fijación se muestran en la tabla de productos.

Kits de sellos

Los sellos para los soportes SONL se suministran como kits y se deben pedir por separado.
Los kits de sellos para soportes para un eje pasante, designación TSO (fig. 2), incluyen:
  • 2 anillos laberínticos con juntas tóricas
  • 2 manguitos de eje, uno de ellos para el anillo elevador de aceite
  • 1 anillo elevador de aceite
  • 1 indicador del nivel de aceite
  • 1 tapón magnético
  • instrucciones de montaje
Los kits de sellos para soportes para un extremo de eje, designación TSO .. A (fig. 3), incluyen:
  • 1 anillo laberíntico con junta tórica
  • 1 manguito de eje
  • 1 tapa lateral con juntas tóricas
  • 1 anillo elevador de aceite
  • 1 indicador del nivel de aceite
  • 1 tapón magnético
  • instrucciones de montaje
Tanto el indicador del nivel de aceite como el anillo elevador de aceite pueden suministrarse por separado.
Para los rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico en ejes planos, se debe utilizar un kit con la designación TSO 2../VZ643. El kit de sellos incluye dos manguitos de eje con el mismo diámetro de agujero.

Tapas laterales

Los soportes del extremo del eje deben tener una tapa lateral que encaje en la ranura del sello del soporte (fig. 4).
Las tapas laterales, que están fabricadas con fundición gris, se instalan con dos juntas tóricas que sujetan la tapa en su posición.
Los detalles sobre la longitud admisible del extremo del eje se indican en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico.
Las tapas laterales se suministran como parte del kit de sellos TSO .. A, pero también se pueden pedir por separado.

Sellos para altas temperaturas

SKF puede suministrar soluciones de sellado para altas temperaturas de funcionamiento. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo