Lubricación

Los soportes FSDR .. K están diseñados para lubricación con grasa. El lubricante debe seleccionarse en función de las condiciones de funcionamiento de los rodamientos. Para obtener más información, consulte la sección Selección del lubricante.

Llenado inicial de grasa

Si no existen otros requisitos, el espacio libre del rodamiento así como los intersticios de los sellos laberínticos deben llenarse completamente con grasa. Las superficies de contacto de los sellos deben engrasarse minuciosamente. No se necesita grasa adicional para el soporte.
Durante el arranque, debe añadirse grasa adicional (por lo general, de 20 a 60 kg, según el tamaño del rodamiento) al rodamiento en un plazo de 30 minutos a través de la ranura anular y los orificios de lubricación del aro exterior del rodamiento.
Se ofrece información detallada sobre el llenado inicial de grasa en las instrucciones de montaje, que están disponibles a pedido.

Relubricación

Los rodamientos de rodillos a rótula utilizados en los soportes FSDR .. K pueden relubricarse a través de los dos orificios taladrados y roscados G 3/8 de la base del soporte (fig. 1). SKF recomienda utilizar un sistema de lubricación automática, como la unidad de bombeo SKF MultiLube.
Las instrucciones de relubricación (que forman parte de las instrucciones de montaje de los soportes) están disponibles a pedido.

Relubricación de los sellos

Los soportes FSDR .. K con un anillo en V por lado tienen dos orificios taladrados y roscados G 1/8 en la cubierta de cada lado del soporte. La grasa que se introduce por cualquiera de los orificios relubrica tanto el anillo en V como el sello laberíntico. Elija el orificio más conveniente (fig. 2)

Los soportes FSDR .. K del tamaño 49/1320 con dos anillos en V por lado tienen tres orificios taladrados y roscados en la cubierta de cada lado del soporte. El orificio que suministra grasa al espacio entre los dos anillos en V tiene dos entradas alternativas de grasa (ambas G 3/8). Elija la que sea más conveniente (fig. 3) El orificio único (G 1/8) suministra lubricante al sello laberíntico (fig. 4).

Renovación

La grasa usada debe reemplazarse regularmente con grasa nueva, por lo general, cada dos o tres años. Se deben extraer y analizar muestras de grasa, y se debe ajustar el intervalo según corresponda. Para simplificar el proceso de renovación, las cubiertas y los anillos laberínticos están partidos y pueden extraerse sin retirar la tapa.

SKF logo