Velocidades

La velocidad a la que puede funcionar un rodamiento Y o una unidad de rodamientos Y depende principalmente de:
Para los rodamientos Y que están fijados al eje con prisioneros o con un anillo de fijación excéntrico, la velocidad admisible del rodamiento está determinada por su ajuste en el eje. Mientras menor sea el ajuste, menor será la velocidad (tabla 1).
Si un rodamiento Y se monta con fijación SKF ConCentra, en un manguito de fijación o con un ajuste de interferencia (rodamientos en las series 17262..-2RS1 y 17263..-2RS1), la velocidad admisible es mucho más alta que si se usara otro método de fijación. Su ajuste concéntrico también proporciona un bajo nivel de vibraciones y un funcionamiento silencioso (→ Velocidad admisible).
Debido a los requisitos de relubricación en aplicaciones con velocidades relativamente altas, SKF recomienda usar unidades de rodamientos Y que puedan relubricarse (→ Lubricación).

ADVERTENCIA

Si se van a utilizar unidades de rodamientos Y en aplicaciones donde la salud, la seguridad o el medioambiente están en riesgo, debe ponerse en contacto con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF durante la fase de diseño.

Esto también es cierto para aplicaciones con velocidades relativamente altas donde las paradas de las máquinas pueden provocar problemas importantes.

SKF logo