Unidades de rodamientos Y con pestaña con un soporte de acero prensado

Rodamientos Y con prisioneros
  1. Retire cualquier rebaba del eje con una tela de esmeril o una lima fina, y limpie con un paño.
  2. Monte todos los componentes que estén sobre el eje entre las dos unidades de rodamientos Y.
  3. Coloque una de las mitades del soporte en posición en la pared de la máquina con tornillos roscados (fig. 1).
  4. Deslice el rodamiento Y en el eje y en la mitad del soporte con el dispositivo de fijación hacia afuera.
  5. Coloque la segunda mitad del soporte en posición sobre el rodamiento Y (fig. 2).
  6. Instale los tornillos o las tuercas de fijación, pero no los apriete.
  7. Monte la segunda unidad de rodamientos Y con pestaña en el otro extremo del eje, siguiendo los pasos 3 a 6.
  8. Apriete totalmente los tornillos o las tuercas de fijación sosteniendo las unidades con pestaña en su lugar.
  9. Alinee el eje en la disposición de rodamientos axialmente y, si es posible, gire un par de veces.
  10. Ajuste los prisioneros en el aro interior de ambas unidades según el par de apriete que se detalla en las tablas de productos.
Rodamientos Y con un anillo de fijación excéntrico
  1. Retire cualquier rebaba del eje con una tela de esmeril o una lima fina, y limpie con un paño.
  2. Monte todos los componentes que estén sobre el eje entre las dos unidades de rodamientos Y.
  3. Coloque una de las mitades del soporte en posición en la pared de la máquina con tornillos roscados (fig. 3).
  4. Una vez que retire el anillo de fijación excéntrico, deslice el rodamiento Y en el eje y en la mitad del soporte con el dispositivo de fijación hacia afuera.
  5. Coloque la segunda mitad del soporte en posición sobre el rodamiento Y (fig. 4).
  6. Instale los tornillos o las tuercas de fijación, pero no los apriete.
  7. Monte la segunda unidad de rodamientos Y con pestaña en el otro extremo del eje, siguiendo los pasos 3 a 6.
  8. Apriete totalmente los tornillos o las tuercas de fijación sosteniendo las unidades con pestaña en su lugar.
  9. Alinee el eje en la disposición de rodamientos axialmente y, si es posible, gire un par de veces.
  10. Coloque el anillo de fijación excéntrico en la extensión del aro interior de ambas unidades de rodamientos Y y ajústelas sin holgura en la principal dirección de rotación.
  11. Apriete los anillos de fijación hasta su posición final, utilizando una llave de gancho con un perno que enganche el agujero de la circunferencia del anillo.
  12. Ajuste el prisionero en el anillo de fijación excéntrico de ambas unidades según el par de apriete que se detalla en las tablas de productos.
SKF logo