Soportes tensores con rodamientos Y

Los soportes tensores con rodamientos Y SKF están disponibles de forma estándar en dos materiales diferentes del soporte y pueden incorporar la mayoría de los rodamientos que se presentan en la sección Rodamientos Y. Para obtener una descripción general de la variedad de combinaciones disponibles en existencia, consulte:
  • tabla 1 para unidades con soportes de fundición (fig. 1)
  • tabla 2 para unidades con soportes de material compuesto para líneas de procesamiento de alimentos SKF (fig. 2)

Pueden armarse otras unidades a través del pedido de las piezas por separado.

Normalmente, estas unidades se montan en marcos tensores y se conectan mediante un tornillo de ajuste.
SKF logo