Capacidad de carga

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra están diseñadas para soportar cargas que actúan de manera perpendicular hacia la superficie de apoyo. Si se apoya toda la base del soporte y las cargas son únicamente perpendiculares, estas están limitadas solamente por el rodamiento. Si se producen cargas en otros sentidos, o si no se apoya toda la base del soporte, deberá comprobarse que la magnitud de la carga sea admisible para el soporte y para los tornillos de fijación. Si se esperan cargas pesadas, que no actúen de manera perpendicular hacia la superficie de apoyo, se recomienda utilizar apoyos adicionales para aliviar la carga de los tornillos de fijación.

Cargas de rotura y factores de seguridad

Los valores de referencia para las cargas de rotura de los soportes de la serie SYNT están disponibles en la tabla 1. Los valores de referencia para las cargas de rotura de los soportes de la serie FYNT están disponibles en la tabla 2. Para calcular la carga admisible para un soporte, se deberá dividir la carga de rotura adecuada por un factor basado en los requisitos de seguridad. En aplicaciones generales, se suele utilizar un factor de seguridad de 6 (Capacidad de carga).

Potencia de fijación axial

La potencia de fijación axial de una unidad de rodamientos de rodillos SKF ConCentra depende de la fricción entre el eje y el manguito escalonado. Depende también, por lo tanto, del número de prisioneros en el anillo de montaje (tabla 3).
Cuando se montan correctamente, las unidades de rodamientos resisten cargas de choque típicas equivalentes a la fuerza de fijación axial requerida. Sin embargo, la carga axial de funcionamiento máxima está limitada por la vida nominal del rodamiento mediante la carga equivalente del rodamiento P (Relubricación).

Apoyo adicional del soporte para unidades de rodamientos de la serie SYNT

Cuando el soporte está sometido a cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo, puede ser necesario sujetar el soporte a la superficie de apoyo o añadir un tope para contrarrestar la carga.
Cuando la carga radial resultante se encuentra entre 55° y 120°, o cuando la carga axial excede el 5% de P180° (tabla 1), la unidad de rodamiento debe sujetarse a su superficie de apoyo. Los pasadores deben ser lo suficientemente fuertes para soportar las cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo.
La tabla 4 muestra recomendaciones en cuanto al tamaño y a la posición de los orificios para soportar los pasadores.
SKF logo