Cálculo de las cargas dinámicas del rodamiento

El tamaño de la unidad a utilizar se selecciona basándose en
  • la vida nominal básica requerida y
  • las cargas que se esperan durante el funcionamiento.
Se debe recordar que los cálculos para cada rodamiento se deben realizar por separado, y que en el proceso de selección se debe utilizar la vida más corta.
El método habitual para determinar la vida de los rodamientos es el que se utiliza en toda la industria, es decir, la vida nominal básica se calcula según la normativa ISO 281:1990, con la ecuación

Bearing life

donde

L10vida nominal básica, millones de revolucionesCP=p=exponente de la ecuación de la vida
= 3 para los rodamientos de bolas
= 10/3 para los rodamientos de rodillos
==capacidad de carga dinámica básica, kN
carga dinámica equivalente, kN
Si la velocidad es constante, se puede obtener la vida nominal básica expresada en horas de funcionamiento utilizando la fórmula

Bearing life

donde

L10hvida nominal básica, horas de funcionamienton
==velocidad de giro, rpm
Este método suele ser adecuado para seleccionar el tamaño de los rodamientos (y por lo tanto las unidades de rodamientos) ya que se basa en la experiencia e incluye la influencia de la lubricación. Si no se dispone de casos de referencia con relación a la vida requerida y la fiabilidad de funcionamiento, se pueden utilizar como guía los valores indicados en la tabla para la vida nominal básica L10h.

Cálculo de las cargas dinámicas del rodamiento

Las cargas que actúan sobre un rodamiento se pueden calcular de acuerdo con las leyes de la mecánica siempre que se conozcan o se puedan determinar las fuerzas externas (por ejemplo, las fuerzas producidas por la transmisión de potencia, de trabajo, o de inercia). A continuación se indican los procedimientos para calcular las fuerzas sobre los rodamientos para las disposiciones de rodamientos en ventiladores.
  • para las transmisiones por correa
  • para las transmisiones directas mediante un acoplamiento.