Diseños y versiones

A continuación, se describen los diversos diseños y versiones de cabezas de articulación:
Cabezas de articulación que requieren mantenimiento

SKF fabrica cabezas de articulación que requieren mantenimiento con una combinación de superficies de contacto deslizantes de acero/acero o acero/bronce.

Las cabezas de articulación de acero/acero están compuestas por un soporte de la cabeza de articulación y una rótula esférica radial de acero/acero de gama estándar, donde el aro exterior está fijado al soporte. Estas cabezas de articulación están disponibles con lo siguiente:

Las cabezas de articulación de acero/bronce están disponibles con rosca hembra (fig. 6) o macho (fig. 7). Están compuestas por un soporte de la cabeza de articulación y una rótula esférica de acero/bronce (tabla 4). Estas rótulas tienen un aro interior de acero y un aro exterior de bronce. La rótula se mantiene en posición fijando el soporte en ambos lados del aro exterior. Estas cabezas de articulación están disponibles con una rosca macho o hembra.


Espacio de relubricación
Las cabezas de articulación SKF que requieren mantenimiento se proporcionan con una boquilla engrasadora o un orificio de lubricación en el soporte de la cabeza de articulación. También es posible la relubricación a través del pasador. Las excepciones corresponden a las cabezas de articulación de acero/acero de las series SA .. E y SI .. E y unas cabezas de articulación más pequeñas, tal como se indica en las tablas de los productos. El tipo y el diseño de los espacios de relubricación en el soporte de las cabezas de articulación se detallan en la tabla 5.

Cabezas de articulación de acero/acero SKF Explorer

Las cabezas de articulación de acero/acero SKF Explorer (tabla 1) de las series SI(A) (fig. 1) y SA(A) (fig. 2) pueden estar equipadas con las rótulas de acero/acero SKF Explorer de la serie GE, lo que las hace prácticamente libres de mantenimiento (Diseños y características de rodamientos: Rótulas de acero/acero SKF Explorer). Sus superficies deslizantes están más tratadas para mejorar la resistencia contra el desgaste y la corrosión.

Los soportes de cabeza de articulación están equipados con orificios de lubricación, que están tapados para evitar la contaminación y la relubricación, por motivos de fabricación.

Cabezas de articulación libres de mantenimiento

SKF fabrica cabezas de articulación libres de mantenimiento con tres combinaciones diferentes de superficies de contacto deslizantes en las distintas series (tabla 1).

Las cabezas de articulación con una combinación de superficies de contacto deslizantes de acero/bronce sinterizado de PTFE (fig. 1 y fig. 2) o de acero/tejido de PTFE (fig. 3 y fig. 4) contienen una rótula de la gama estándar. El aro exterior está fijado en posición en el soporte.

Las cabezas de articulación con una combinación de superficies de contacto deslizantes de acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE (fig. 5 y fig. 6) están compuestas por un soporte y un aro interior de la rótula esférica. Entre el soporte y el aro interior, hay una capa deslizante de polímero reforzado con fibra de vidrio que contiene PTFE, moldeada en el soporte.

SKF logo