Tamaño del rodamiento

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

El tamaño de un rodamiento debe ser suficiente para asegurar que sea lo suficientemente fuerte como para ofrecer la vida útil requerida/esperada en las condiciones de funcionamiento definidas.

Un rodamiento puede verse como un sistema de componentes: caminos de rodadura, elementos rodantes, jaula, sellos (si están presentes) y lubricante (fig. 1). El rendimiento de cada componente contribuye con el rendimiento y la vida útil del rodamiento, o los determina (diagrama 1). Considere estos aspectos:

  • la fatiga por contacto de rodadura (rolling contact fatigue, RCF) en los elementos rodantes y caminos de rodadura: este es el aspecto principal que dicta la vida útil del rodamiento en la mayoría de las aplicaciones

  • la deformación permanente de los elementos rodantes y caminos de rodadura debido a cargas pesadas que actúan sobre el rodamiento mientras está fijo o en oscilación lenta, o cargas máximas elevadas que actúan sobre el rodamiento mientras está girando

  • tipo o material de la jaula: estos pueden limitar la velocidad de funcionamiento o la temperatura o la aceleración admisibles1)

  • límite de velocidad de los labios rozantes del sello: esto puede determinar la velocidad máxima admisible, que afecta a la temperatura de funcionamiento y, por consiguiente, a la vida útil

  • vida útil del lubricante: cuando el lubricante se deteriora, la condición resultante de relubricación deficiente reduce rápidamente la vida útil del rodamiento
Las condiciones de funcionamiento de la aplicación determinan cuál de estos factores influye en mayor medida en el rendimiento y la vida útil del rodamiento.
Esta sección proporciona orientación sobre cómo determinar el tamaño del rodamiento requerido.
El efecto de la RCF o la deformación permanente en los elementos rodantes y caminos de rodadura está directamente relacionada con el tamaño del rodamiento. Los efectos del tipo de jaula y su material no están relacionados con el tamaño del rodamiento. En los rodamientos tapados, los efectos del lubricante y el sello integrado solo están indirectamente relacionados con el tamaño del rodamiento.

Por lo tanto, los dos criterios principales que pueden utilizarse para determinar el tamaño del rodamiento adecuado son:

  • Selección del tamaño basada en la vida nominal: esta se basa en la vida útil requerida del rodamiento, teniendo en cuenta los posibles efectos de la fatiga por contacto de rodadura, y requiere el cálculo de la vida nominal básica L10, o la vida nominal SKF L10m, para el rodamiento.

  • Selección del tamaño basada en la carga estática: esta se basa en la carga estática que puede soportar el rodamiento, teniendo en cuenta los posibles efectos de la deformación permanente, y requiere el cálculo del factor de seguridad estática s0 para el rodamiento.
El diagrama 2 muestra estos criterios de selección, las capacidades relacionadas del rodamiento y el factor de seguridad estática, que se describen en detalle en las subsecciones correspondientes.

Los criterios de selección que debe usar dependen de las condiciones de funcionamiento del rodamiento:

  • Para aplicaciones en las que los rodamientos funcionan en condiciones de funcionamiento típicas, es decir, velocidad normal, buenas condiciones de lubricación y sin cargas elevadas o máximas, utilice Selección del tamaño basada en la vida nominal.

  • Para aplicaciones en las que los rodamientos funcionan a velocidades muy bajas o que se utilizan en condiciones de muy mala lubricación, están fijos o en las que se producen cargas máximas ocasionales, utilice Selección del tamaño basada en la carga estática.
Tenga en cuenta que existen aplicaciones en las que deben considerarse ambos criterios de selección, por ejemplo, en los casos en que un ciclo de trabajo tiene cargas máximas ocasionales. Además, en aplicaciones en las que el rodamiento está ligeramente cargado, también debe considerarse el requisito de carga mínima.
Una vez que se determina el tamaño del rodamiento, y antes de pasar al paso siguiente, compruebe los elementos que figuran en la sección Lista de control una vez determinado el tamaño del rodamiento.
Otros atributos de los componentes del rodamiento, como la resistencia y la idoneidad, se abordan en otra parte de la sección Proceso de selección de rodamientos, que incluye Lubricación y Versión del rodamiento, así como las secciones del producto. Considere estos atributos, además del tamaño del rodamiento, para asegurarse de obtener el mejor rendimiento.
  1. 1)A menudo están disponibles versiones especiales de jaulas para tipos de rodamientos que se utilizan habitualmente en aplicaciones en las que están presentes dichas condiciones exigentes.
SKF logo