Conocimientos generales sobre rodamientos

Esta sección proporciona información general válida para los rodamientos.
La sección Conceptos básicos sobre rodamientos contiene información que deben conocer todos los lectores. Una vez que haya leído esa sección:
  • sabrá qué son los rodamientos
  • conocerá sus componentes
  • tendrá un conocimiento básico sobre los materiales utilizados en los rodamientos
  • estará familiarizado con la terminología
  • comprenderá el sistema de dimensiones principales estandarizadas
  • podrá determinar información sobre un rodamiento a partir de su designación (número de pieza)
La sección Tolerancias ofrece información que le permitirá identificar y determinar las tolerancias de prácticamente todos los rodamientos que se presentan en este documento. Esto es posible porque las tolerancias de los rodamientos están estandarizadas a nivel internacional, principalmente por las normas ISO. Las secciones del producto individual se refieren a la información de esta sección, cuando sea necesario.
La sección Almacenamiento ofrece asesoramiento sobre cómo tratar los rodamientos SKF y cómo administrarlos mientras están almacenados.
SKF logo