Montaje

Debido al diseño y a la posición de la jaula de rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad en las series NCF .. ECJB y NJF .. ECJA, la jaula no puede evitar que los rodillos se salgan cuando los aros interior y exterior del rodamiento se separen. SKF recomienda montar estos rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad como un rodamiento completo, parecido a los rodamientos de rodillos cilíndricos completamente llenos de rodillos.
Si es necesario montar los aros interior y exterior por separado, se debe usar un casquillo de montaje (fig. 1) o una correa de retención (fig. 2) para mantener a los rodillos en su lugar.
SKF logo