Consideraciones de diseño

Dimensiones de los resaltes

Las dimensiones de los resaltes deben cumplir lo siguiente:

  • Las superficies de apoyo en soportes y en ejes deben estar en ángulos rectos con respecto a la línea central del eje y deben proporcionar un soporte continuo en toda la cara de la arandela.
  • El diámetro de resalte en el eje debe ser ≥ da min y ≤ D en el soportea max (fig. 1). Los valores correspondientes a da min y Da max figuran en la tabla de productos.
  • Los ejes y soportes deben fabricarse con las clases de tolerancia adecuadas (→ tabla 1)
    para brindar orientación radial satisfactoria a los componentes axiales individuales del rodamiento.
    • Las arandelas centradas respecto del soporte requieren un intersticio radial entre el agujero de la arandela y el eje.
    • Las arandelas centradas respecto del eje requieren un intersticio radial entre la arandela y el agujero del soporte.

Los conjuntos axiales de jaula y rodillos cilíndricos están centrados, generalmente, de forma radial alrededor del eje, a fin de reducir la velocidad periférica a la que la jaula se desliza contra la superficie guía. Esto es especialmente importante para aplicaciones que funcionan a velocidades mayores. La superficie guía debe estar rectificada.

Los caminos de rodadura en ejes y soportes

  • deben tener la misma dureza, acabado de la superficie y variación axial que la arandela del rodamiento, si se va a utilizar por completo la capacidad de carga de un conjunto axial de jaula y rodillos cilíndricos
  • deben diseñarse utilizando las dimensiones Ea y Eb (→ tabla de productos), que tienen en cuenta el desplazamiento radial del conjunto de rodillos
Para obtener más información, consulte la sección Caminos de rodadura en ejes y soportes.
SKF logo