Rodamientos de agujas/de bolas de contacto angular

Rodamientos de agujas/de bolas de contacto angular

SKF suministra rodamientos de agujas/de bolas de contacto angular sin sellos en dos series:

  • Los rodamientos de la serie NKIA 59 (fig. 1) pueden soportar cargas axiales en un sentido
  • Los rodamientos de la serie NKIB 59 (fig. 2) pueden soportar cargas axiales en ambos sentidos

Estos rodamientos combinados:

  • constan de un rodamiento radial de agujas con un rodamiento de bolas de contacto angular
  • soportan cargas radiales elevadas, exclusivamente mediante el rodamiento de agujas
  • soportan cargas axiales livianas, exclusivamente mediante el rodamiento de bolas de contacto angular
  • son rodamientos de sección transversal baja
  • pueden funcionar a velocidades altas
  • se pueden desmontar, es decir, el aro interior se puede montar por separado del aro exterior y los conjuntos de jaula y elementos rodantes
  • se pueden lubricar con grasa o aceite, en función de la aplicación
    Si se lubrican con grasa, tanto el rodamiento de agujas como el de bolas de contacto angular deberán rellenarse con el mismo lubricante antes del montaje.
Los rodamientos de la serie NKIA
  • pueden soportar cargas axiales en un sentido (fig. 1) y, por consiguiente, fijar el eje en un solo sentido
  • se pueden montar espalda con espalda (fig. 3), en el caso de ejes cortos y donde los cambios de longitud debidos a la dilatación térmica son relativamente menores
Los rodamientos de la serie NKIB
  • pueden fijar el eje en ambos sentidos (fig. 2
  • tienen un juego axial de entre 0,08 y 0,25 mm
  • cuentan con un aro interior de dos piezas para simplificar el montaje
    Al montar el aro interior, es importante que las dos piezas se fijen axialmente una con la otra.
  • tienen aros interiores, que no son intercambiables con los de otros rodamientos aparentemente idénticos (manténgalos juntos como se suministran)
Características de relubricación

El rodamiento de agujas utilizado en rodamientos combinados presenta una ranura anular con un orificio de lubricación en el aro exterior.

Jaulas

Los rodamientos de agujas/de bolas de contacto angular SKF están equipados con las jaulas que se muestran en la tabla 1.

Cuando se utilizan a temperaturas elevadas, algunos lubricantes pueden tener efectos perjudiciales sobre las jaulas de poliamida. Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas.

SKF logo