Rodamientos de agujas/axiales de bolas

SKF ofrece rodamientos de agujas/axiales de bolas en dos series:
  • Serie NX (fig. 1), con un rodamiento axial completamente lleno de bolas
  • Serie NKX (fig. 2), con un rodamiento axial de bolas con una jaula

Estos rodamientos combinados:

  • constan de un rodamiento radial de agujas y un rodamiento axial de bolas
  • se suministran sin aro interior
  • se pueden combinar con un aro interior (fig. 3), en los casos en que el eje no pueda templarse ni rectificarse (→ tabla de productos, deben pedirse por separado)
  • pueden soportar cargas axiales en un sentido y, por consiguiente, fijar el eje en un solo sentido
  • se pueden montar espalda con espalda (fig. 4), en el caso de ejes cortos y donde los cambios de longitud debido a la dilatación térmica son relativamente menores
    Para estos tipos de disposiciones, SKF recomienda precargar los rodamientos axiales de bolas con muelles de copa (arandelas Belleville). Esta precarga ayuda a evitar el deslizamiento de las bolas si se descarga uno de los rodamientos axiales. La precarga también mejora el rendimiento de los rodamientos axiales de bolas, al mismo tiempo que se reducen los niveles de ruido.
Los rodamientos de la serie NX
  • constan de un rodamiento radial de agujas y un rodamiento axial completamente lleno de bolas (fig. 5)
  • son adecuados para aplicaciones con cargas radiales moderadas y cargas axiales más ligeras en un solo sentido
  • tienen sección transversal baja, lo que permite colocar las líneas centrales de los ejes muy próximas entre sí, como en el caso de las taladradoras de múltiples husillos
  • para el apoyo axial, se pueden montar con un anillo elástico o contra un resalte en el agujero del soporte
    La ranura para anillo elástico del aro exterior ofrece una solución rentable y que ahorra espacio axial (fig. 6, → tabla de productos).
  • por lo general, están lubricados con aceite, por lo que se suministran sin grasa
  • presentan una cubierta estampada de acero que
    • cubre la arandela del eje del rodamiento axial completamente lleno de bolas
    • está firmemente sujeta al rodamiento radial de agujas
    • hace que estos rodamientos no se puedan desmontar
    • de forma estándar, presenta orificios de lubricación
    • no presenta orificios de lubricación para los rodamientos con sufijo de designación Z (fig. 7)
      Estos rodamientos pueden lubricarse con grasa.
Los rodamientos de la serie NKX con jaula
  • constan de un rodamiento radial de agujas y un rodamiento axial de bolas con una corona axial de bolas y jaula idéntica a la serie 511 (fig. 8)
  • permiten un funcionamiento a velocidades relativamente altas
  • se fijan axialmente en un sentido mediante la pestaña del aro exterior
  • se pueden montar por separado de la corona de bolas y jaula, y de la arandela del eje
  • deben lubricarse con aceite, ya que no disponen de cubierta que retenga la grasa en el rodamiento
  • de forma estándar, no incluyen cubierta estampada de acero
  • presentan una cubierta estampada de acero para los rodamientos con la designación Z (fig. 9) que
    • no tiene orificios de lubricación
    • cubre la arandela del eje del rodamiento axial de bolas
    • está firmemente sujeta a la arandela del soporte que forma parte del aro exterior del rodamiento de agujas
    • hace que estos rodamientos no se puedan desmontar
Soluciones de sellado

SKF suministra algunos rodamientos de agujas/axiales de bolas tapados con una cubierta estampada de acero sobre la parte axial del rodamiento (fig. 7, fig. 9, sufijo de designación Z). La cubierta, que carece de orificios de lubricación, forma un sello de tipo intersticio, para retener la grasa en el rodamiento.

Cuando los rodamientos tapados deben funcionar en determinadas condiciones, como velocidades muy elevadas o temperaturas elevadas, puede filtrarse algo de grasa. En los casos en que esto pudiera ser perjudicial para ciertas disposiciones de rodamientos, se deben tomar las medidas adecuadas.

Grasas para rodamientos tapados

De forma estándar, la parte axial de los rodamientos de agujas combinados con el sufijo de designación Z se suministra engrasada. Han sido rellenados con grasa de alta calidad (tabla 1) en condiciones de limpieza.

La cantidad relativamente grande de grasa en los rodamientos implica que pueden funcionar durante largos períodos antes de necesitar una relubricación (→ Realizar los cálculos). Si se necesita relubricar, SKF recomienda la grasa SKF LGWA 2 (tabla 1).

Características de relubricación

El rodamiento de agujas utilizado en rodamientos combinados presenta una ranura anular con un orificio de lubricación en el aro exterior.

Los rodamientos de agujas/axiales completamente llenos de bolas de la serie NX sin el sufijo de designación Z disponen de una cubierta con orificios de lubricación sobre la parte axial del rodamiento (fig. 6). La mayoría de las veces, estos rodamientos están lubricados con aceite; por consiguiente, SKF los suministra sin grasa.

Jaulas

Los rodamientos de agujas/axiales de bolas SKF están equipados con las jaulas que se muestran en la tabla 2.

Cuando se utilizan a temperaturas elevadas, algunos lubricantes pueden tener efectos perjudiciales sobre las jaulas de poliamida. Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas.

SKF logo