Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones
Dimensiones principales: ISO 3245, en la medida en que se hayan estandarizado
Tolerancias

Para obtener
más información
→ Tolerancias
ISO 3245, en la medida en que se hayan estandarizado
  • Fw ≈ dentro de F8 (tabla 1)
    Medición de Fw:
    • se debe colocar a presión el rodamiento en un calibre de anillo de pared gruesa, el diámetro del agujero se muestra en la tabla 1
    • controlar la desviación de Fw con mandril de medición

  • C: 0/-0,3 mm
Las tolerancias dimensionales solo se pueden comprobar si los rodamientos están montados.
Juego de funcionamientoRango de C2 a C3 si se aplican las tolerancias recomendadas (tabla 2)

Desalineación admisible

≈ 1 minuto de arco


La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.

SKF logo