Montaje

Los casquillos de agujas deben colocarse a presión en el agujero del soporte por medio de una dolla de montaje (fig. 1). Una junta tórica constituye un método sencillo para retener el rodamiento en la dolla de montaje. El lado estampado (la cara lateral con la designación) debe hacer tope con la pestaña de la dolla de montaje.
Se debe tener especial cuidado para que el rodamiento no se desalinee ni se incline al colocarlo a presión en el soporte. De lo contrario, los rodillos y los caminos de rodadura podrían dañarse fácilmente.
Los rodamientos lubricados con grasa deben lubricarse antes del montaje.

Montaje apareado

Si se deben montar rodamientos inmediatamente adyacentes el uno con el otro, la carga se debe distribuir de manera equitativa en ambos rodamientos. Por consiguiente, se debe tener en cuenta lo siguiente:
  • Las disposiciones de rodamientos completamente llenos de agujas deben tener agujas del mismo calibre.
  • Los casquillos de agujas deben tener las mismas desviaciones del diámetro interior nominal Fw.

Una entrega de agujas del mismo diámetro nominal puede contener embalajes de uno o varios calibres. Los límites de calibrado también están impresos en el embalaje.

Para obtener más información sobre los calibres y el diámetro interior, consulte la sección Tolerancias.

SKF logo