Carga mínima

Con el fin de lograr un funcionamiento satisfactorio, los rodamientos de agujas con aros mecanizados se deben someter siempre a una carga mínima determinada. Es especialmente importante aplicar una carga mínima requerida a los rodamientos que han de funcionar a altas velocidades o están sometidos a altas aceleraciones o cambios rápidos en la dirección de la carga. Bajo estas condiciones, si no se aplicara la carga mínima adecuada, podrían producirse deslizamientos dañinos entre las agujas y los caminos de rodadura a causa de las fuerzas de inercia de las agujas, y el rozamiento en el lubricante.
La carga radial mínima requerida a aplicar a los rodamientos de agujas se puede calcular usando la fórmula



Iniciar el cálculo

donde

Frm=
carga radial mínima [kN]
C=
capacidad de carga dinámica [kN]

Al iniciar el funcionamiento a bajas temperaturas o cuando el lubricante sea muy viscoso, se pueden requerir cargas mínimas aún mayores. No obstante, el peso de los componentes soportados por el rodamiento, junto con las fuerzas externas, generalmente exceden la carga mínima requerida. Si no es el caso, el rodamiento de agujas debe someterse a una carga radial adicional.