Dimensiones

Los fabricantes y los usuarios de rodamientos están interesados, por motivos de costes, calidad y facilidad de recambio, en un número limitado de tamaños de rodamientos. En consecuencia, la Organización Internacional de Normalización (ISO) ha establecido unos planes generales para las dimensiones principales de
  • los rodamientos radiales métricos en la normativa ISO 15:1998, excepto los rodamientos de rodillos cónicos,
  • los rodamientos radiales de rodillos cónicos métricos en la normativa ISO 355:1977 y
  • los rodamientos axiales métricos en la normativa ISO 104:2002.

Planes generales de la ISO

Los planes generales de la ISO para las dimensiones principales de los rodamientos radiales contienen una serie progresiva de diámetros exteriores normalizados para cada uno de los diámetros de agujero estándar expuestos en las series de diámetros 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 y 4 (diámetros exteriores en orden creciente). Dentro de cada serie de diámetros se han establecido a su vez diferentes series de anchuras (series de anchuras 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en orden creciente). Las series de anchuras para los rodamientos radiales corresponden a las series de alturas para los rodamientos axiales (series de alturas 7, 9, 1 y 2 en orden creciente).
Mediante la combinación de una serie de anchuras o de alturas con una serie de diámetros, se obtiene una serie de dimensiones, identificada por dos cifras. La primera cifra indica la serie de anchura o de altura, y la segunda cifra indica la serie de diámetros (fig 1).
En el Plan General de la ISO para los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos métricos, las dimensiones principales están agrupadas en determinadas gamas de ángulos de contacto α, denominadas series de ángulos (series de ángulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en orden creciente). Las series de diámetros y de anchuras han sido establecidas basándose en la relación entre los diámetros exterior y de agujero, así como entre la anchura total del rodamiento y la altura de sección transversal. En estos rodamientos, las series de dimensiones se obtienen combinando la serie de ángulos con una serie de diámetros y otra de anchuras (fig 2). Estas series de dimensiones consisten de una cifra para la serie de ángulos y dos letras, donde la primera letra identifica la serie de diámetros y la segunda letra la serie de anchuras.
Salvo algunas excepciones, determinadas por la evolución de los rodamientos, los rodamientos incluidos en este catálogo cumplen con los Planes Generales de la ISO u otras normativas ISO para las dimensiones de algunos tipos de rodamientos para las que son inadecuadas las series de dimensiones ISO. En cuanto a sus dimensiones principales, estos rodamientos son intercambiables. Puede encontrar más información bajo el encabezado “Dimensiones” en los textos precedentes a cada sección de rodamientos.
La experiencia ha demostrado que los requisitos de la gran mayoría de aplicaciones de rodamientos se pueden satisfacer mediante el uso de estas dimensiones normalizadas.

Planes generales para rodamientos en pulgadas

Gran parte de los rodamientos en pulgadas son rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas. Las dimensiones de estos rodamientos cumplen con la normativa AFBMA 19-1974 (ANSI B3.19-1975). La normativa ANSI/ABMA 19.2-1994 ha sustituido por tanto esta normativa, pero ya no incluye las dimensiones.
Además de los rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas, también se encuentran disponibles algunos rodamientos de bolas y de rodillos cilíndricos en pulgadas que siguen la anterior Normativa Británica BS292-2:1982, pero dichos rodamientos no aparecen en este catálogo. Esta normativa ha sido retirada como consecuencia de la adopción del sistema métrico, y no se recomienda usar estos rodamientos para los nuevos diseños.

Rodamientos identificados por números de planos

Los rodamientos con un número de plano suelen tener unas dimensiones hechas a medida, aunque con frecuencia la diferencia entre un rodamiento con un número de plano y un rodamiento estándar está en el diseño interno o en un chaflán modificado, por ejemplo. En algunos casos, p.ej. en los rodamientos de varias hileras de rodillos para las máquinas de laminación, las dimensiones se han convertido en el estándar industrial, así que de nuevo, la intercambiabilidad está asegurada.
SKF logo