Materiales para las obturaciones

Normalmente las obturaciones integradas en los rodamientos SKF están fabricadas con materiales elastoméricos. El tipo de material puede depender de la serie y del tamaño del rodamiento, así como de los requisitos de la aplicación. Por lo general, las obturaciones SKF están hechas de los materiales indicados a continuación.

Caucho nitrilo

El caucho de butadieno acrilonitrilo (NBR) es el material “universal” para las obturaciones. Este copolímero, fabricado de acrilonitrilo y butadieno, muestra una buena resistencia a los siguientes medios
  • la mayoría de los aceites minerales y grasas con aceite base mineral
  • combustibles normales: gasolina, diésel y petróleos ligeros para calefacción
  • aceites y grasas animales y vegetales
  • agua caliente.
También tolera el funcionamiento en seco del labio de obturación durante breves intervalos de tiempo. El margen de temperaturas de funcionamiento admisibles es de –40 a +100 °C. Durante breves periodos de tiempo puede tolerar temperaturas de hasta +120 °C. A temperaturas más altas, el material se endurece.

Caucho nitrilo hidrogenado

El caucho de butadieno acrilonitrilo hidrogenado (HNBR) tiene unas características de desgaste considerablemente mejores que el caucho nitrilo, por lo que las obturaciones fabricadas con este material tienen una mayor duración. Asimismo, el caucho nitrilo hidrogenado es más resistente al calor, al envejecimiento y al endurecimiento en aceite caliente u ozono.
Las mezclas de aceite en el aire pueden perjudicar la duración de la obturación. El límite superior para la temperatura de funcionamiento es + 150 °C, considerablemente mejor que para el caucho nitrilo normal.

Caucho fluorado

Los cauchos fluorados (FKM) se caracterizan por su alta resistencia térmica y química. Su resistencia al envejecimiento y al ozono es muy buena, y su permeabilidad a los gases es muy ligera. Tienen unas características de desgaste excepcionalmente buenas incluso bajo condiciones adversas, y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta +200 °C. Las obturaciones fabricadas de este material pueden tolerar el funcionamiento en seco del labio durante breves períodos de tiempo.
Asimismo, los cauchos fluorados son resistentes a los aceites y fluidos hidráulicos, combustibles y lubricantes, ácidos minerales y alifáticos, así como a los hidrocarburos aromáticos que podrían causar fallos en las obturaciones fabricadas de otros materiales. No se deben utilizar cauchos fluorados en presencia de ésteres, éteres, cetonas, determinadas aminas e hidrofluoruros anhidros calientes.
Los cauchos fluorados producen humos peligrosos a temperaturas superiores a los 300 ºC. Debido a que la manipulación de las obturaciones fabricadas con caucho fluorado constituye un posible riesgo para la salud, se deben tener siempre en cuenta las medidas de seguridad mencionadas a continuación (véase la "¡ADVERTENCIA! Medidas de seguridad para el caucho fluorado").

Poliuretano

El poliuretano (AU) es un material orgánico resistente al desgaste con buenas propiedades elásticas. Soporta temperaturas de funcionamiento de entre –20 a +80 °C. Ofrece una buena resistencia a grasas con una base de aceite mineral, aceites minerales sin aditivos EP o con pocos aditivos EP, agua y mezclas de agua-aceite, por ejemplo. No es resistente a ácidos, alcalis o solutos polares.

¡ADVERTENCIA! Medidas de seguridad para el caucho fluorado

A temperaturas superiores a 300 °C (570 °F), todos los elastómeros fluorados y compuestos de PTFE producen humos peligrosos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se usa un soplete de corte al retirar un rodamiento. Aunque los humos sólo se producen a altas temperaturas, una vez calentadas, será peligroso manipular las obturaciones aun cuando éstas se hayan enfriado. Si es necesario manipular obturaciones de caucho fluorado o PTFE que hayan sido sometidas a las altas temperaturas mencionadas anteriormente, se deben tomar las siguientes medidas de seguridad:
  • Siempre se deben utilizar gafas y guantes de protección.
  • Los restos de las obturaciones se deben colocar en un recipiente de plástico hermético, señalizado con un símbolo que indique "material corrosivo”.
  • Se deben seguir las medidas de seguridad indicadas en los datos de seguridad de los materiales, que se pueden suministrar a petición.
  • En caso de contacto con la piel, lave la zona con jabón y agua abundante. En caso de que los materiales entren en contacto con los ojos, se deberán lavar con agua abundante. Consultar siempre a un médico. Esta medida también procede en caso de inhalación de humos.
SKF logo