Ajuste colectivo

Este método también se denomina “ajuste estadístico aleatorio”. Cuando se usa este método, los rodamientos, el eje, el soporte y todos los demás componentes se fabrican en función de las tolerancias Normales. Los componentes, considerados totalmente intercambiables, se ensamblan aleatoriamente. En lo que respecta a los rodamientos de rodillos cónicos, esta intercambiabilidad se extiende también a los conjuntos de aros interiores y aros exteriores. Para evitar los elevados costos de mecanización y el uso de rodamientos de precisión, se supone que, dados los valores limitantes de las tolerancias, es poco probable desde un punto de vista estadístico que se produzca una acumulación de tolerancias. Sin embargo, si se busca obtener una precarga precisa con la menor dispersión posible, se deberán reducir las tolerancias de fabricación. La ventaja del ajuste colectivo es que no precisa una inspección ni el uso de equipos adicionales durante el montaje de los rodamientos.
SKF logo