Pérdida de potencia y temperatura del rodamiento

Se puede calcular la pérdida de potencia de un rodamiento a causa de la fricción usando

NR = 1,05 x 10–4 M n

donde
NR =pérdida de potencia [W]
=momento de fricción total del rodamiento [Nmm] 
=velocidad de giro [r. p. m.]

El factor de refrigeración Ws se define como el calor que se extrae del rodamiento por grado de diferencia de temperatura entre este y el ambiente. Si se conoce el valor Ws, se puede obtener un cálculo aproximado del incremento de temperatura en el rodamiento usando

ΔT = NR/Ws

donde
ΔT =incremento de temperatura [°C]
NR =pérdida de potencia [W]
Ws =factor de refrigeración [W/°C]
SKF logo