Comprobación de la capacidad de carga estática

Para los rodamientos cargados dinámicamente, cuando se conoce la carga estática equivalente P0, se recomienda comprobar que la capacidad de carga estática sea la adecuada usando lo siguiente

Static load carrying capacity

Si el valor s0 obtenido es menor que el valor orientativo recomendado (tabla 1), se deberá seleccionar un rodamiento con una mayor capacidad de carga estática.
SKF logo