Un caso especial – el factor de ajuste a (23)

En anteriores catálogos de SKF, la vida nominal del rodamiento se ajustaba usando el factor combinado a23 para el material y la lubricación. Este factor lo introdujo SKF en 1975. En la normativa ISO 281:1990/Amd 2:2000 se hace referencia a este tipo de ajuste de la vida como un caso especial del factor de ajuste de la vida aSKF más general. El ajuste a23 implica un valor específico de la "relación contaminación-carga" ηc(Pu/P)23 utilizada en los diagramas para el factor de ajuste de vida SKF aSKF. Ya que el factor a23 solamente depende de la relación de viscosidad κ, se superpone una escala 23 en las curvas κ de los diagramas 1, 2, 3 y 4 para el factor aSKF en el punto en que ηc(Pu/P) = [ηc(Pu/P)]23. El factor ηc para el nivel de contaminación será entonces:

ηc = [ηc(Pu/P)]23/(Pu/P)
El punto en que ηc(Pu/P) = [ηc(Pu/P)]23 está marcado con una línea de puntos y los valores se muestran en la tabla para los rodamientos SKF estándar y para los rodamientos SKF Explorer. Por ejemplo, para los rodamientos radiales de bolas estándar, el factor ηc correspondiente es

ηc = 0,05/(Pu/P)
El punto de la "relación contaminación-carga" [ηc(Pu/P)]23 = 0,05 en el diagrama 5, aSKF = a23 y a23 se puede leer directamente en el eje aSKF usando la escala κ de la línea de puntos. Entonces, se puede calcular la vida con la ecuación simplificada:

Lnm = a1 a23 L10

donde

Lnmvida nominal SKF (con un 100-n% de fiabilidad), millones de revolucionesLvida nominal (con un 90 % de fiabilidad), millones de revolucionesa=)a23factor de ajuste para el material y la lubricación, cuando η(P/P) = [ηc(Pu/P)], diagramas 6, , y 9
=10=
1factor de ajuste de la vida para una mayor fiabilidad (tabla
=cu
2378
El uso del factor de ajuste a23 implica en la práctica una condición de tensión caracterizada por un valor de ηc(Pu/P) = [ηc(Pu/P)]23. Si el valor ηc(Pu/P) actual del rodamiento es menor o mayor que el valor [ηc(Pu/P)]23, la estimación de vida del rodamiento será demasiado alta o demasiado baja. En otras palabras, el factor de ajuste a23 no representa bien a las aplicaciones con cargas elevadas y mayor contaminación o con cargas ligeras y mayor limpieza. Para los rodamientos estándar que funcionan con una relación de carga C/P de aproximadamente 5, el nivel de contaminación para aSKF = a23 requerirá un factor ηc de alrededor de 0,4 a 0,5. Si la limpieza real de la aplicación es inferior al nivel normal, el uso del ajuste a23 lleva a una sobreestimación de la vida del rodamiento. Por lo tanto, SKF recomienda usar únicamente el método aSKF para lograr una selección del tamaño del rodamiento más fiable.
La correspondencia entre a23 y aSKF resulta útil para convertir aplicaciones originalmente diseñadas con el factor de ajuste a23 a un factor de ajuste más general aSKF. Muchas aplicaciones que tienen un registro de funcionamiento satisfactorio calculado inicialmente usando el factor de ajuste a23, pueden convertirse fácilmente a un factor aSKF equivalente.
En la práctica esto implica adoptar un factor de contaminación ηc de la aplicación basado en las "relaciones contaminación-carga" [ηc(Pu/P)]23 que se muestran en la tabla. El factor ηc conseguido de este modo representa una simple aproximación del factor real ηc. Esta primera estimación del factor ηc se puede mejorar aún más usando los coeficientes de limpieza del aceite que se describen en la sección Factor ηc para el nivel de contaminación.
SKF logo