Servicios de consultoría SKF Engineering Consultancy Services

La información básica requerida para calcular y diseñar una disposición de rodamientos se puede encontrar en este catálogo. No obstante, para determinadas aplicaciones es deseable predecir con la máxima precisión posible la vida prevista del rodamiento, ya sea porque no se dispone de suficiente experiencia con disposiciones de rodamientos similares, o porque los costes y/o la fiabilidad operativa son de extrema importancia. En tales casos, por ejemplo, se recomienda consultar con los "servicios de consultoría de ingeniería de SKF (SKF Engineering Consultancy Services)". Estos servicios ofrecen cálculos y simulaciones utilizando programas informáticos de alta tecnología, junto con casi cien años de experiencia mundial en el ámbito de los componentes de maquinaria rotativa.
Pueden ayudarle con la experiencia completa de SKF en aplicaciones. Los especialistas en aplicaciones de SKF pueden
  • analizar los problemas técnicos
  • proponer la solución apropiada para el sistema
  • seleccionar la lubricación adecuada, así como una práctica de mantenimiento optimizada.
Los SKF Engineering Consultancy Services (servicios de consultoría de ingeniería de SKF) ofrecen un nuevo enfoque en cuanto a servicios de máquinas e instalaciones para fabricantes de equipos originales y usuarios finales. Algunas de las ventajas de estos servicios incluyen:
  • Procesos de desarrollo más rápidos y reducción del plazo de comercialización.
  • Reducción de los costes de implantación gracias a la realización de pruebas virtuales antes de iniciar la producción.
  • Mejora de las disposiciones de rodamientos gracias a una reducción de los niveles de ruido y vibración.
  • Mayor densidad de potencia mediante la actualización.
  • Mayor vida útil mediante la mejora de la lubricación o la obturación.

Programas informáticos avanzados

Dentro de los SKF Engineering Consultancy Services (servicios de consultoría de ingeniería de SKF) existen programas informáticos muy avanzados que se pueden utilizar para
  • la modelización analítica de disposiciones de rodamientos completas, formadas por eje, soporte, engranajes, acoplamientos, etc.
  • el análisis estático, es decir, la determinación de la deformación elástica de los componentes en los sistemas mecánicos
  • el análisis dinámico, es decir, la determinación de las vibraciones de los sistemas en funcionamiento (“comprobación virtual”)
  • la presentación visual y animada de la flexión estructural y de los componentes
  • la optimización de los costes, vida útil, vibración y nivel de ruido del sistema.
Los programas informáticos de alta tecnología utilizados como estándar por los SKF Engineering Consultancy Services (servicios de consultoría de ingeniería de SKF) para la realización de cálculos y simulaciones se describen brevemente en la sección Herramientas de cálculo de SKF.
Para más información sobre las actividades de los SKF Engineering Consultancy Services (servicios de consultoría de ingeniería de SKF), contacte con su filial de SKF más cercana.
SKF logo